This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:接收信号

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1406444/awr2944evm-received-signal

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具与软件:

在 AWR2944evm 中、有4Tx 和4Rx。 每个接收器(Rx)都会接收反射信号、因此我们有四个不同的接收信号。 在输出端、我们只有一个接收到的信号。  

然后、探讨 AWR2944EVM 如何能够生成 单一接收信号

该器件是否对接收的信号执行任何处理技术(如波束形成技术)或在电路板上执行一些其他处理、请指定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    请参阅

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha、  

    我阅读了该模块、但该模块没有说明从多个接收器接收到的信号。 它可以告知一个接收器上接收到的多个信号及其图形以及发射的线性调频脉冲。

    我将 AWR2944EVM 连接到 DCA1000EVM 来收集原始数据、并获得一个原始 ADC 数据的".bin"文件。 当我进行进一步处理时、我根据4 Rx 区分了数据、并获得了接收到的原始数据的四个图表。

    当我们在采用相同设置的毫米波演示可视化工具上执行相同的操作、并下载".dat"文件、然后在 MATLAB 上处理该".dat"文件后、我只得到1个图形、即距离曲线图。

    我只想知道对这些原始数据或图形进行了什么处理、以便获取我们在演示可视化工具/MATLAB 上获得的自定义输出或图形(如距离剖面)。

    此致、  

    Dhiraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    您可以参考 SDK 演示(C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\ti\demo\awr294x\mmw)并了解处理链。  

    相关文档位于 "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\docs\doxygen\html\index.html"

    此致、

    Samhitha