This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 MATLAB 和 AWR1642雷达的 mmWave Studio 中的参数修改问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1398856/dca1000evm-issue-with-parameter-modification-in-mmwave-studio-using-matlab-and-awr1642-radar

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。 我目前正在使用 MATLAB 与 AWR1642雷达一起运行 mmWave Studio。 我知道参数设置是使用config.lua文件配置的、如随附的图像中所示。

但是、即使在 MATLAB 中修改了参数值、输出仍然反映与之前相同的值。

是否可能修改了错误的参数? 或者是否有其他方法可以lua有效地更改设置?

感谢您的帮助。

此致、
Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请在下面找到我的问题-  

    1. 您正在使用哪个 mmWave Studio 版本?
    2. config.lua 您编写的定制 lua 脚本?
    3. 您如何从 Studio 运行 lua 脚本?

    此致、
    Anirban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、您好!

    感谢您的答复。

    我对因工作承诺而导致我的答复出现延误表示歉意。 以下是您请求的详细信息:

    1. 我目前使用的是 mmWave Studio 版本02.01.01.00。
    2. config.lua我使用的文件已从 GitHub 存储库下载。 文件中的参数与最初由上传者设置的参数相同、我想修改这些设置。
    3. 我使用 MATLAB 运行 Lua 脚本、以执行 mmWave Studio。 我的目标是在 mmWave Studio 中实时运行雷达并处理原始数据、而无需手动配置设置。

    感谢您关注此问题。 我期待着你的答复。

    此致、
    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="607481" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1398856/dca1000evm-issue-with-parameter-modification-in-mmwave-studio-using-matlab-and-awr1642-radar/5363079 #5363079"]config.lua我使用的文件已从 GitHub 存储库下载。 文件中的参数与上传文件的人最初设置的参数相同、我想修改这些设置。

    我们不支持 TI 资源之外的任何脚本。

    我建议您浏览 mmWave Studio 2.1.1.0中 Scripts 文件夹内的示例 lua 脚本。 您可以尝试  DataCaptureDemo_xWR.lua  使用 DCA1000进行数据采集的示例。  

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Anirban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、您好!

    感谢您发送编修。 在您的帮助下、我能够解决与参数更改相关的问题。 对于给您带来的不便、我深表歉意、但我还有一个问题。

    我遇到无法保存文件的错误、如附加图像所示。 错误消息显示"该进程无法访问该文件、因为它正被另一个进程使用。"

    能否就如何解决此问题提供建议?

    感谢您的帮助。

    此致、

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、您好!

    我希望你做得好。 我想跟进、并询问是否有任何关于我之前的询问的更新或答复。

    感谢您的时间和帮助。

    此致、
    Kim。