This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:2D Capon 演示

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405142/awrl6432-2d-capon-demo

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
 

我现在正在雷达工具箱中使用6432 2D Capon 演示。
我想输出多普勒值、但我注意到本演示不支持它。

这个可计算性吗?

此致
Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    我已经加入了我们的软件专家。 请允许我们在一天左右提供回复。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。

    谢谢!
    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在要研究这个。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam:

    由于 Capon2D 链使用次要模式(即、跨越多个帧的线性调频脉冲将被一起处理以检测移动)。  次要模式可增加观察窗口并提高灵敏度。   不过、所有穿过多个帧的线性调频脉冲之间都没有偶数空间、这就是我们没有估算次要模式的多普勒信息的原因。   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的答复。

    我知道多普勒值的置信度会相当低。  
    在运动和检测演示中、有一个包含 dopplerIdx 的 dopplerIndexMatrix、即使多普勒值采样不均匀、我们也可以估算它的多普勒值。  


    dopplerIdx 是否保存在 Capon2D 链的 HWA 输出中?

    此致
    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam:

    遗憾的是、没有计算和保存每个距离库的多普勒峰值。   在当前代码中、

    如果 doppBinningEnabled =1

      多普勒 FFT 应用于以下函数内的每个帧: doaProc_configHWA_prepCapon

    如果 doppBinningEnabled =0

     未应用多普勒 FFT。  

    您必须修改 doaproc DPU、特别是修改 doaProc_configHWA_prepCapon 函数 、以便添加所需的函数。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang

    感谢您的答复。

    此致
    Liam