This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:DSS_L3

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1408181/awr2944-dss_l3

器件型号:AWR2944

工具与软件:

大家好、TI 支持团队:

我知道、如果访问的是 DSS L3的同一个组、则会在总线上出现仲裁、并且将以先到先得的服务为基础。 第二个请求者将被总线逻辑挂起。

R5和 DSP 不能同时访问 L3上的同一数据。 这个数据互斥体的粒度是多少? 例如、如果 L3上有200KB 的数据、当 R5F 向 MSS_L2执行该200KB 数据的 memcpy 时、DSP 是否在整个 memcpy 持续时间内失去对该200KB 数据的访问? 或者 R5F 是否在复制每128字节(高速缓存行大小)后短暂释放总线、以便 DSP 更新部分数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    请在星期四之前给我时间、以便与团队确认。
    据我所知、此方案并不完全正确、因为您尚未知道、即使 DSP 确实会失去访问权限、但不建议这样做。
    如果多个主器件访问同一存储器、最好是隔离传输。

    此致、
    Saswat Kumar