This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:采集雷达数据

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407978/mmwave-studio-capturing-radar-data

器件型号:MMWAVE-STUDIO

工具与软件:

我使用 MMWAVECAS-RF-EVM 和 MMWAVECAS-DSP-EVM。
我运行的是"lua scripts 307. Cascade_Configuration_Test。 Lua"和"LUA.lua" Cascade_Capture 文件。 我得到了以下结果。 但我无法看到捕获了任何真实的物体。 您能指导我如何使用 mmWave Studio 软件检测真实物体吗?除了用户指南、您能否分享与此相关的任何参考或引导线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senal:

    在您使用的 lua 脚本中、将启用测试源。  

    禁用测试源并运行 lua 脚本。

    您可以参阅 对 TI 雷达器件中的线性 调频脉冲参数进行编程(修订版 A)-对线性调频脉冲参数进行编程。  有一些 MATLAB 脚本用于处理捕获的 ADC 数据、 C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples。

    此致、

    Samhitha