This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用人员跟踪示例项目申请生命体征源代码

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407752/iwr6843aopevm-request-for-source-code-of-vital-signs-with-people-tracking-example-project

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

工具与软件:

大家好、很高兴见到您。

我知道需要签订 NDA 协议才能获取使用人员跟踪进行生命体征示例工程的源代码。

我希望接收该源代码。 我是否也可以通过 NDA 协议收到该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不再共享 IWR6843AOPEVM 生命体征源代码。 您可以使用 IWRL6432观看生命体征演示。 源代码在雷达工具箱中共享。

    您可以在以下位置找到它

    Radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\medical\IWRL6432_IWRL6432 Vital_Signs

    此致