This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:在 AWR1843AOP 上使用 MRR 波束控制

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436973/awr1843aop-use-mrr-beamsteering-on-awr1843aop

器件型号:AWR1843AOP

工具与软件:

您好!  

我很想在 AWR1843AOP 上使用 MRR 波束控制 、如以下主题所述;  

e2e.ti.com/.../awr1843aopevm-running-the-medium-range-radar-on-awr1843aop

MRR 波束控制用户指南:  

dev.ti.com/.../node

我对此有一些问题。  

1) 1) MRR 演示支持三种模式(仅限 MRR 子帧 /仅限 USRR 子帧/ USRR+MRR 子帧 )。  

  与其他模式相比、使用 USRR+MRR 子帧模式的优点是什么?  

2) 2)如果 AWR1843AOP 仅使用 MRR 波束控制、理论上是否可以计算3D 角度?  

请提供建议。  

感谢您的合作。  

Shoko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoko,

    [报价用户 id="560047" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436973/awr1843aop-use-mrr-beamsteering-on-awr1843aop "]

    MRR 演示支持三种模式(仅限 MRR 子帧 /仅限 USRR 子帧/ USRR+MRR 子帧 )。  

      与其他模式相比、使用 USRR+MRR 子帧模式的优点是什么?  

    [报价]

    您可以参阅 (+) AWR1843BOOST:USRR+MRR 模式是否具有 USRR 和 MRR 模式的所有优势? 与仅 USRR 模式或 MRR 模式相比、有什么缺点? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    [报价 userid="560047" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436973/awr1843aop-use-mrr-beamsteering-on-awr1843aop "]如果仅 MRR 波束控制用于 AWR1843AOP、理论上是否可以计算3D 角度?  [报价]

    MRR 波束控制演示仅支持 MRR 子帧模式。 其他两种模式在 MRR 波束控制演示中不受支持。 由于您将通过 UART 接收点云、因此应 能够计算 角度。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Samhitha、  

    感谢你的评分  我可以再问更多问题吗?  

    1) 1)您说过、"MRR 波束控制演示仅支持 MRR 子帧模式。 "

    MRR 波束控制用户指南中对"演示支持3种操作模式"进行了介绍。 (请参见图片)  

    这是不是错了?  

    2) 2)哪种方法具有更好的3D 角度测量精度(A)或 B)?  

     a)使用 TDM-MIMO 计算的 AOA  

     b)使用 MRR 波束控制计算 AOA

    谢谢。此致、  

    Shoko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoko,

    请查看 MRR 波束控制发行说明。  

    您说过、"MRR 波束控制演示仅支持 MRR 子帧模式。 "[/报价]

    让我纠正上一次答复中的说法。 如果使用 MRR+USRR 模式、则仅 MRR 子帧将提供正确的输出。

    哪种方法的3D 角度测量精度(A)或 B)更高?  [报价]

    TDM_MIMO 将具有更好的角分辨率。  您可以查看此 E2E 主题以了解详细说明- (+) AWR1843BOOST:波束控制和非波束控制有何其他区别? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛。 波束控制将有助于 在特定方向上实现更远距离的检测。

    此致、

    Samhitha

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Samhitha、  

    感谢您的答复。  

    >如果使用 MRR+USRR 模式,则仅 MRR 子帧将提供正确的输出。

    我明白了。 谢谢你。  

    > TDM_MIMO 将具有更好的角分辨率。  

     我说的是"角测量精度",而不是"角分辨率"。  

      在角度测量精度方面、哪一个更好?(A)还是 B)?  

       a)使用 TDM-MIMO 计算的 AOA  

      b)使用 MRR 波束控制计算 AOA  

    在*WR1843AOP 的 MRR 模式下,从三个发射天线发射的信号的相位无法区分,因此 MRR 模式的角分辨率是根据接收天线的数量计算出的值(2/N_Rx)。 因此、*WR1843AOP 的 MRR 模式是二维检测、而不是三维检测。

    是这样吗?  

    感谢你的帮助。  

    Shoko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoko,

    关于角度测量精度、哪一个更好?(a)或 B)?  [报价]

    波束控制将提供更好的角度测量精度。  波束控制仅用于聚焦 特定方向的波束、因此只能提高该方向的精度

    在*WR1843AOP 的 MRR 模式下、无法区分从三个发射天线发出的信号的相位、因此 MRR 模式的角分辨率是按接收天线的数量计算出的值(2/N_Rx)。 因此、*WR1843AOP 的 MRR 模式是2Dimension 检测、而不是3Dimension 检测。

    是的、您回答正确。

    此致、

    Samhitha

    [/quote]
x 出现错误。请重试或与管理员联系。