This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:有关增加 AWR1843BOOST 用于 MSS 数据的可用存储器的指导

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1438293/awr1843boost-guidance-on-increasing-the-memory-available-for-mss-data-for-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST

工具与软件:

您好!  

我有一个需要更多数据存储器才能在 AWR1843BOOST 的 ARM 内核上运行的程序。 对于 AWR1642BOOST、我在中 mmwave_sdk_xwr16xx.mak (可在中找到)注意到 mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS\packages\ti\common有一个宏 MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 可用于通过调整其他可用的存储器资源来分配额外的数据存储器。  类似的选项不适用于 xWR1843BOOST。

我参考此代码和 ImageCreator 用户指南调整 AWR1843BOOST 的存储器组、如下所示:

我 mmwave_sdk_xwr18xx.mak 使用以下设置在毫米波 SDK 3.6.0中修改了文件:

SHMEM_ALLOC = 0x00010007
MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK = 7
MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK = 0
MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK = 1

完成此更改后、我能够下载代码。 但是、当我尝试在 CCS 中对其进行调试时、代码会卡住 _TI_decompress_lzss 、无法访问 main 函数。

根据对类似 查询的响应、我知道此问题是由错误的内存分配导致的。 您能否提供有关如何为 AWR1843BOOST 正确分配存储器组的指导?

谢谢  

此致

Gayatri