This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:DRV5011ADDMRR、

Guru**** 2550870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5033, TMAG5253, TMAG5231, DRV5032, DRV5011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1431921/drv5011-drv5011addmrr

器件型号:DRV5011
主题中讨论的其他器件:TMAG5231DRV5032、DRV5033 、TMAG5253

工具与软件:

你(们)好  

我们购买了低电压数字锁存器霍尔效应 器件型号 DRV5011ADDMRR、

它似乎拾取了 MAG 场噪声、因此我考虑的选项之一是添加偏置

芯片顶部永磁。 但我也知道、您销售的偏置装置具有此功能

已内置、但在您的目录中找不到与性能或封装非常匹配的器件

对于  DRV5011ADDMRR、您是否可以推荐 在封装和带宽方面非常匹配的器件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis:

    您能否说明哪些器件具有您所指的功能?  目前、我认为我们没有在器件内集成任何磁体或铁磁材料来抑制外部环境磁场、我们只是提供具有不同噪声水平的器件、这些器件会沿内部信号链引入、并且我们有不同的迟滞阈值。  对于我们的锁存和开关器件、BOP 和 BRP 之间存在迟滞、可最大限度降低噪声的影响。  锁存器的迟滞区域以0mT 为中心、用于检测磁极转换、而开关的迟滞区域以0mT 为中心、用于检测正磁场或负磁场中的阈值变化。   如果偏置意味着您想要的迟滞区域不以0mT 为中心、那么我们没有任何器件能够同时满足带宽和封装标准。  DRV5032和 TMAG5231采用 X2SON 封装、但带宽较低。  DRV5033具有30kHz 带宽、但采用 SOT-23封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    DRV 5011似乎在0.6mT 时触发  、我在该封装尺寸和带宽中有哪些选项可以在更高的水平触发。 你还有一个号码,我可以打电话给你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis:

    DRV5011保证在高于3.8mT 时触发低电平、并且可能在较低值时触发、其中0.6mT 为最低。  触发低电平后、保证恢复到低于-3.8mT 的高电平、但它可能同样以介于该值和-0.6mT 之间的某个值返回高电平。  这就是我关于以0mT 为中心的迟滞的含义。 您能评论一下您希望触发的级别吗?  您是否可以指定通用范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    我们似乎有噪声高于4 mT  、因此想知道是否可以在高于15 mT 时触发它。 这是电压最低的、因为我们将使用2个极性较强的磁体。 是否还有可能使此传感器饱和的磁场限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis:

    唯一阈值接近于该值的锁存器件是 DRV5013BC。  但是、它不会包含在您需要的封装中。  由于我们的器件目前没有集中器、因此真正没有应遵守的限制来避免器件损坏或需要下电上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    您是否有一个模拟传感器可以输出与在与 DRV 5011相同的封装尺寸中感应到的磁场成正比的电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Louis、

    如果您正在寻找 DMR 封装中的模拟输出设备、则可以考虑 TMAG5253。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    但只有15 kHz 需要6000 kHz 以上的带宽  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是说6kHz、是的、这可能可行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您上次的回答、我认为 TMAG5253是您可能的解决方案。  因此、Im 将关闭该线程。  但是、如果您需要更多信息或对其他器件有疑问、可以随时打开新主题。