This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在连接 IWR6843ISK 板时从 DCA1000EVM 读取数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK-ODS, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436865/iwr6843isk-reading-data-from-dca1000evm-when-connecting-iwr6843isk-board

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、、 DCA1000EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想寻求有关从 DCA1000EVM 板读取数据的帮助。 我有一个 IWR6843ISK-ODS、MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 板并已连接在一起。 我正在运行 CLI_Control 命令行工具、通过以太网从电路板读取数据。 我已经按照 CLI 软件用户指南配置了我的 IP 设置、并且能够在电路板上执行功能。 当我使用 CLI_Control 收集数据时、我会收到一条消息、"未收集任何 LVDS 数据"、并且软件生成的.bin 文件为空。 我在用户指南中看到、雷达需要在 CLI 读取命令期间收集数据、以便系统获取数据。 我已将雷达设置为使用其串行接口收集数据、但仍未收集任何数据。 您对我可以尝试的事情有什么建议吗?

我浏览过许多 TI 论坛但没能找到解决方案。 我当前正在使用 Ubuntu 运行该软件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无效的雷达线性调频脉冲设计通常不会出现 LVDS 数据。 这可能意味着未设置本应设置的参数、或者参数中的某个字段由于无法设置时间而使设计无效。 这将导致传感器无法启动、因此没有保存任何数据、因此没有 LVDS 数据。 我建议尝试默认配置。 您是要发送 CFG 文件以开始还是发送 LUA 命令列表?

    此致、

    Pedrhom