This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:集成 AWR1642BOOST 和 ESP32-S3 ESP 盒、用于基于手势的屏幕控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436354/awr1642boost-integrating-awr1642boost-with-esp32-s3-esp-box-for-gesture-based-screen-control

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642IWR6843IWRL6432

工具与软件:

您好!

我正在从事一个项目、需要使用 AWR1642升压雷达传感器检测手势、然后使用这些手势在 ESP32-S3 ESP 盒的屏幕之间移动。 我正在寻找可以帮助集成这两个组件的任何示例 C 代码或库。

是否有人进行过类似的设置? 具体而言:

  • 如何处理来自 AWR1642的手势数据并将其发送到 ESP32-S3?
  • 自 esp32公共基础以来、在 AWR1642上处理手势识别的任何示例 c/cpp 代码都应该是 c/cpp?
  • 如何处理 AWR1642和 ESP32-S3之间的通信以控制屏幕转换?

非常感谢您提供任何指导、示例或文档!

谢谢!