This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:关于"强制出现错误条件"

Guru**** 2548680 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1435704/awrl6432boost-regarding-forcing-an-error-condition

器件型号:AWRL6432BOOST

工具与软件:

您好!

请按照"xWRLx432技术参考手册"的第22.4.4.3章中所述提供有关"强制出现错误条件"的信息。

我按照介绍的方法尝试了使用 AWRL6432BOOST、但 nERROR 引脚上的电压没有变化、并且 D9 LED 未亮起。

由于开关1-3设置为 ON (打开)、因此 LED 始终亮起。

您能建议如何更改 nERROR 上的电压以及打开 D9 LED 吗?

此致、

Masaya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaya:

    检查 ERROR 引脚状态寄存器(ESMEPSR)。 该寄存器必须为1才能切换至错误强制模式。 如果在功能模式中已经检测到一个故障、ESM 模块不能被切换至错误强制模式。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreedeep - San:

    ESMEPSR 设置为1。 当处于错误强制模式时、ESMEKR 变为1010b、ESMEPSR 变为0。

    但是、EVB 的行为与预期不同。

    您能发现任何问题吗?

    此致、

    Masaya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masaya:

    请允许我们花一天左右的时间跟进。

    谢谢!

    克林顿