This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:Awrl1432

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWRL1432, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1430030/awrl1432-awrl1432

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件: AWR2243、AWR2944

工具与软件:

你(们)好

此 SOC 是否支持每个线性调频脉冲8k 个样本?

如果不是、您能否向我推荐每个线性调频脉冲最多支持8k 个样本的雷达77GHz SOC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWRL1432可以  为每个 RX 通道以一个线性调频脉冲的形式捕获多达2048个 ADC 样本。 我想知道、您为何每个线性调频脉冲需要8K 个样本?

    谢谢!
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    我们的平台是具有高距离分辨率的远距离(500-700m)雷达、这就是为什么需要大量样本。

    您能否向我推荐每线性调频脉冲最多支持8k 个样本的77GHz 雷达 SOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    AWRL1432适用于短距离和中距离雷达应用、例如停车、脚踢开启雷达、角雷达/ BSD。  对于远距离雷达应用、应参考 AWR2243等雷达。   有关 TI 当前的产品系列与目标用例的详细信息、请参阅汽车毫米波雷达传感器| TI.com。 关于 ADC 样片、请给我们留出一天左右的时间进行回复。  

    谢谢!
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于远距离180-220m 的情况、您可以检查 AWR2944和级联(AWR2243)是否可以实现更远的距离。

    AWR2944最多可支持16KB 的 ADC 缓冲器、即可以存储16KB 的线性调频脉冲数据(针对所有 Rx 通道一起)。

    请注意、当您使用更大的线性调频脉冲尺寸时、处理时间也会更高、并且会影响整体处理时间。

    .

    此致、

    Jitendra