主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 IWR6843ISK
工具与软件:
团队成员、您好!
在 IWR6843AOP 的人员跟踪实验室中、我可以有效地跟踪最远20米范围内的行人。 但是、我的目标是将此范围扩展到50米。 我知道 AOP EVM 中不提供波束形成功能。
比较 OOB (开箱即用)实验室和远距离人员检测(LRPD)实验室后、我注意到配置命令是相同的、LRPD 实验室包含跟踪层实现。 我在 OOB 实验室中实现了50米的距离;但是、在 LVPD 实验室中使用相同的检测层参数和 CLI 命令时、我遇到"out_of_index"错误。
此外、人员跟踪实验室对于检测最远20米范围内的行人非常有效、但如果对骑车人或汽车进行跟踪、则不可靠。 您能否建议如何使用此配置改进车辆跟踪?
非常感谢
Jomin Joy