This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:干扰缓解-如何理解"最多12次迭代和 quot;

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1432158/awr2944-interference-mitigation-how-to-understand-max-12-iterations

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好!

  在 AWR294x 和 AWR2944LC 技术参考手册的干扰缓解部分中、指出"干扰缓解最多适用于12次迭代"、

 如何理解这个迭代? 这是否意味着并行计算距离维度为12的 Rx 通道数据?

  如果是、对于2944、实际最大迭代是否仅为4?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大迭代次数由硬件加速器中的累加器数量决定。 干扰统计(使用累加器)确定要在缓解中使用的阈值。 迭代对应于对干扰统计参数集进行编程时使用的 bcnt。 那么、在您的情况下、您可以使用最大 bcnt 12。 但是、对于2944、我已经看到 bcnt 被编程为 nRx-1、所以我建议您这么做。

    此致!

    Gigliotti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、非常感谢!