This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 DCA1000ECM 和 AWR1843BOOST 进行微多普勒检测

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1430269/dca1000evm-using-dca1000ecm-and-awr1843boost-for-micro-doppler-detction

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST

工具与软件:

您好、我使用 DCA1000EVM 和 AWR1843BOOST 进行无人机检测、如果我没有弄错两项功能是否用作雷达? 我想问他们是否还能检测到一个物体的微多普勒效应,特别是飞行物体,如无人机,鸟类等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 请允许我们用一天左右的时间作出回应。

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 DCA1000EVM 是一个额外的评估模块、可以直接从毫米波传感器的缓冲器提取和记录未经滤波、未处理的转储 ADC 数据。 它本身不会执行任何操作。 点云、跟踪器、1D FFT 距离曲线等数据输出会从传感器本身发送、因此适合用于 TI 的毫米波雷达产品系列。 可使用原始数据采集创建自定义算法来生成点云和其他输出、而不是使用我们的输出。 我还认为您应该改用6843、因为我们的大多数对象跟踪算法和类似的非汽车演示都是为该器件制作的。 我们目前能够使用微多普勒效应来将检测集群归类为人类或非人类、因此我相信借助 ML 模型、您肯定可以检测并可能将无人机、鸟类和其他物体分类。

    此致、

    Pedrhom