This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1433297/dca1000evm-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: IWR1443BOOST

工具与软件:

您好!

  我将使用 DCA1000EVM 和 IWR1443BOOST 捕获原始 ADC 数据。 我使用的是 mmWave Studio。

但我想通过 MATLAB 脚本触发开始捕获。 我搜索了毫米波安装目录、但没有获得任何特定的库文件或头文件来通过 MATLAB 操作 DCA1000EVM。  

我需要在 MATLAB 环境中运行 API。 请共享库和头文件或建议任何其他方法来触发开始捕获帧。

——

谢谢。此致、

Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab、您好!

    我们通过 LUA 脚本使原始数据捕获过程自动化、并且无法通过 MATLAB 运行 mmWaveStudio 的所有及其功能。 如果您的唯一目标是捕获原始数据、而且可以限制在部署后可在片上工作的雷达立方体大小、那么请查看 Adc_Data_Capture_Tool_ TI 开发人员专区中雷达工具箱中的"4519"CA1000_CLI"工具。 它完全用 MATLAB 编写、并使用两个 DCA1000可执行文件进行配置和记录。

    此致、

    Pedrhom