工具与软件:
您好!
使用 ThinkPad X13 Yoga 笔记本电脑时、通过 USB (CP210x 驱动器)来自毫米波演示可视化工具的数据损坏。 但是、使用 ThinkPad T480S 时、数据正常。 遗憾的是、T480S 是一款较旧的型号、该公司不再愿意支持其使用。
请提供解决方案。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
使用 ThinkPad X13 Yoga 笔记本电脑时、通过 USB (CP210x 驱动器)来自毫米波演示可视化工具的数据损坏。 但是、使用 ThinkPad T480S 时、数据正常。 遗憾的是、T480S 是一款较旧的型号、该公司不再愿意支持其使用。
请提供解决方案。
谢谢你。
我尝试了工业可视化工具、它不支持我们正在使用的.cfg 文件、如下所示。
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 2 0
adcCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1
低功率0 0
profileCfg 0 61.180 4.0 36.49 768 0 46.88 1 256 8000 3 0 48
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 3 3 0 0 0 0 2
%frameCfg 0 3 128 0 500 1 0
frameCfg 0 128 0 1000 1 0
%guiMonitor -1 0 1 0 0 1
guiMonitor -1 0 0 0 0 1 1
%guiMonitor -1 0 0 0 0 8 1
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 55.0 0
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 5.0 0
multiObjBeamForming -1 0 0.5
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
离合器拆卸-1 1.
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2.
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 90
cfarFovCfg -1 0 0.25 90.0
cfarFovCfg -1 1 -20.16 20.16
扩展 MaxVelocity -1 0
CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0
CQSigImgMonitor 0 127 4.
模拟监控0 0
lvdsStreamCfg -1 0 0 0 0
bpmCfg -1 0 0 0
calibData 0 0 0 0
sensorStart
但是、我们不使用通过 Web 软件的毫米波演示可视化工具。 但安装了一个版本。
是的、我们已按照开箱即用的方式安装了所有支持软件。