This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:数据损坏:通过 USB (CP210x 驱动程序)来自毫米波演示可视化工具的数据已损坏。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1429342/iwr6843isk-data-corruption-data-coming-from-mmwave-demo-visualizer-through-usb-cp210x-driver-are-corrupted

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

您好!

使用 ThinkPad X13 Yoga 笔记本电脑时、通过 USB (CP210x 驱动器)来自毫米波演示可视化工具的数据损坏。 但是、使用 ThinkPad T480S 时、数据正常。 遗憾的是、T480S 是一款较旧的型号、该公司不再愿意支持其使用。

请提供解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请仔细检查您是否安装了所有必需的驱动程序、您可以参阅雷达工具箱上的开箱即用演示以了解所有必需的软件。  如果您使用的 Web 软件存在一些问题、还请尝试使用工具箱中的 Industrial Visualizer 工具、而不是演示可视化工具。  考虑到它似乎与 PC 相关、请确保您具有与其他 PC 相同的所有设置、并且可能也切换电缆。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了工业可视化工具、它不支持我们正在使用的.cfg 文件、如下所示。

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 2 0
    adcCfg 2 1.
    adcbufCfg -1 0 1 1
    低功率0 0

    profileCfg 0 61.180 4.0 36.49 768 0 46.88 1 256 8000 3 0 48


    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 3 3 0 0 0 0 2
    %frameCfg 0 3 128 0 500 1 0
    frameCfg 0 128 0 1000 1 0
    %guiMonitor -1 0 1 0 0 1
    guiMonitor -1 0 0 0 0 1 1
    %guiMonitor -1 0 0 0 0 8 1
    cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 55.0 0
    cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 5.0 0
    multiObjBeamForming -1 0 0.5
    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
    离合器拆卸-1 1.
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2.
    aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 90
    cfarFovCfg -1 0 0.25 90.0
    cfarFovCfg -1 1 -20.16 20.16
    扩展 MaxVelocity -1 0
    CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0
    CQSigImgMonitor 0 127 4.
    模拟监控0 0
    lvdsStreamCfg -1 0 0 0 0
    bpmCfg -1 0 0 0
    calibData 0 0 0 0
    sensorStart

    但是、我们不使用通过 Web 软件的毫米波演示可视化工具。 但安装了一个版本。

    是的、我们已按照开箱即用的方式安装了所有支持软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果这些变通办法不起作用、那么您可能只需要使用另一台笔记本电脑、或者运行与旧笔记本电脑和新笔记本电脑相同的软件。  如前所述、这似乎是与 PC 相关的问题、而不是与雷达传感器相关的问题、因此您可能只需要更换笔记本电脑。

    此致、

    Santosh