主题中讨论的其他器件:AWRL1432
工具与软件:
尊敬的 AWR1432专家:
我使用 SDK-L-5.5.0.2和 AWRL1432 BSD 演示。
现在、我无法重新加载不同的配置文件。 Im my application 雷达需要在运行时的不同环境中加载不同曲线。
但是、当我加载第二个配置文件时、雷达会从 UART 输出以下消息、不再工作。
"错误:毫米波打开失败[错误代码:-3101子系统:0]"
配置文件以 sensorStop 命令开始、并用 sensorStart 终止。
这会导致雷达在加载第二个曲线时再次执行 sensorStart。
我跟踪了程序、发现它在 CLI_MMWStart 函数中以及在执行 MmwDemo_openSensor 时崩溃。
有人可以帮助我怎样才能成功地加载第二个配置文件?
非常感谢。