This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432 LPDS 恢复

Guru**** 2559330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1431918/iwrl6432-iwrl6432-lpds-resume

器件型号:IWRL6432

工具与软件:

现在,对于我的软件,我尝试通过调用 Direct  Power_sleepPolicy ()函数并通过睡眠计数器唤醒来实现 LPDS。  

但对于我的软件、我有4个任务正在运行、因此我在 LPDS 之后或之前应该遵循任何序列来处理我的任务、以完成或  

在 LPDS 之后重新启动。  

目前,我正在尝试暂停 LPDSEntry ()中的任务,并在 LPDSresume ()中恢复任务,但任务不再工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在入口挂钩中不必执行任何操作、而在恢复挂钩中、只需重新初始化所有外设。  您应该有一个单独的任务、然后调用这些函数来强制执行要遵循的电源策略。  此任务还将在进入 LPDS 之前终止您的任务、并在退出 LPDS 后重新启动您的任务。  我建议您先了解在运动和状态演示中的实现方式、然后根据您的应用需求对其进行修改(我所描述的是该演示中目前的实现方式)。

    此致、

    Santosh