This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:无法连接 RS232操作

Guru**** 2386730 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, MMWAVE-STUDIO, AWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1430656/mmwave-studio-unable-to-connect-for-rs232-operations

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTDCA1000EVM、UNIFLASH、 AWR6843ISK

工具与软件:

您好!

我使用的是 AWR6943ISK、MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM。 电路板的连接如第一个图所示。  

在尝试将电路板连接到 MMWAVE-STUDIO 之前、我已手动重置 MMWAVEICBOOST 并使用 MMWAVE-STUDIO 复位控制。  

 MMWAVEICBOOST 的开关设置配置为 DCA1000模式:

S1.12: 开启、S1.11: 开启、S1.10: 开启、S1.9: 关闭、S1.8:关闭  S1.7: 、S1.6: 、S1.5: 、S1.4: 、S1.3: S1.2: 开启、S1.1: 关闭

AWR6943ISK 的开关设置配置为 mmWAVEICBOOST 模式:

S1.1:关、S1.2:关、S1.3:关、S1.4:开、S1.5:关、 S1.6:关闭

 MMWAVEICBOOST 的 SOP 配置为开发模式(SOP 模式2):

SOP.0:1、SOP1:1、SOP-2:0

我尝试了多种方法、例如使用 UniFlash 安装 AWR68ISK 固件、但只能安装 MMWAVE_SDK 演示的固件 xwr68xx_mmw_demo.bin。

我尝试了不同的 SOP 配置、不同的交换机配置 不成功。

您能给我一些步骤来解决这个问题吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    AWR6843ISK 板上的开关设置未正确设置(S1.4和 S1.5)。 请参阅以下链接、了解 ISK + Carrier 和 DCA1000 Setup (ISK +载波和 DCA1000设置)详细信息-开关设置、然后您应该能够成功连接到 RS232。

    谢谢。此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!  

    我已根据以下配置调整了 AWR6843ISK 上的开关设置:《 DCA1000 mmWave Studio 用户指南》

    S1.1:关、S1.2:关、S1.3:关、S1.4:关、S1.5:导通 S1.6:关闭

    我也已经按如下方式调整 DCA1000板上的开关设置:

    S1.1:关、S1.2:关、S1.3:关、S1.4:关、S1.5:导通 S1.6:关、S1.7:关、S1.8:关

    不过、仍然无法连接到 COM 端口。 非常感谢您提供任何有关解决此问题的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    在使用 mmWave Studio 时、您能否确认是否有任何其他应用程序已打开并尝试访问同一个 COM3端口?  我建议在您的 PC 上关闭除 mmWave Studio 以外的所有其他应用/工具、并在此处尝试使用 mmWave Studio 手动连接至 COM3、即在复位后连接。 请使用 DCA1000 mmWave Studio 用户指南中建议的开关设置。  

    谢谢。