This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:功耗估算工具-计算每个电压轨的每个功耗

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1429832/awrl6432-power-estimation-tool---calculate-each-power-per-rail

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件:INA228

工具与软件:

嗨、团队:

为了优化我们的系统、我们需要知道每个电压轨的功耗。 我们计划在低功耗模式下使用该器件。

功耗估算工具可计算平均功耗并为我们提供平均功耗、但我们还需要每个电源轨的功耗来根据我们可用的功率预算获得优化的线性调频脉冲数。 我们如何从平均功耗中提取这个值? 是否有任何选项或设置可将此数字转换为?

谢谢
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我建议在电路板上使用 INA228s 以获得实时功耗。 这将在下一主题中讨论、但如果您需要有关此主题的任何说明、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../awrl6432-how-to-get-the-average-power-in-sdk-visualizer

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristien、  

    是否有可能在不使用评估板的情况下获得这些值?

    此致

    Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Killian、

    如果没有 EVM 的 INA228、则无法从电路板获得这些测量值。 功耗估算器工具使用跨所有 电源轨的测量值、因此无法从电源轨功率得到;而是需要进行原始电源轨功率测量。

    此致、

    Kristien