主题中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK、 IWR6843AOPEVM
工具与软件:
您好!
希望更清楚地了解使用 DCA1000EVM CLI 采集工具的局限性、本指南末尾对此进行了介绍:
"此采集工具的灵活性不如 Radar Studio、因为它具有与 MMWAVE-SDK OOB 演示相同的限制。 例如、MMWAVE-SDK OOB 演示不支持 CW 信号、不支持多个剖面、不支持大于768KB 的雷达立方体大小等 好处是、您在运行 MMWAVE-SDK 演示时会收到确切的 ADC 数据。"
我将 DCA1000EVM 与 IWR6843AOPEVM 配合使用。 这是否意味着使用 OOB 演示不会使用该传感器的连续波功能(因此不会使用 FMCW?)。 我怎么能更好地理解768KB 的立方体是否足够我的目的。
如果需要解答第二个问题、我将使用雷达传感器记录唇部的运动。 10-15厘米远的物体。
我当前的目标是使用 CLI 工具来设置培训数据收集过程。 我找到了一些 GitHub 报告、这些报告允许我通过 python 连接该工具并保存原始 ADC 输出。 但现在、如果上述限制成立、我想问这是否是最佳方法。
如果我无法继续完成上述操作、那么我希望获得一些指导、说明我需要如何使用 RADAR Studio 来创建以下设置:
- 发送一个适用于我的用例的配置
- 通过 python 脚本控制开始雷达捕获
- 记录带有时间戳的原始 ADC 数据
- 停止记录并保存数据
感谢您提供任何指导/说明。 如果有帮助、欢迎分享更多详细信息。