工具与软件:
您好!
我目前使用 SDK 测试 I2C 通信。 环境如下。
- mmwave_L_SDK_05_04_00_01的 motion_and_presence_detection 示例
- AWRL6432BOOST
-与我们的 I2C 测试套件相连
- LowPowerCfg = 0
然后 我添加了一个针对 I2C 通信的任务。 目前 I2C 任务具有更高的优先级。
我在100kKz 和400kHz 之间交替进行测试。 因此、它在400kHz 下无法正常工作。 100kHz 工作正常。
删除所有雷达任务后、I2C 在400kHz 下正常。
而且、在极少数情况下、当我将 vTaskDelay 添加到雷达相关代码的中间时、它会成功。
如何解决该问题。
此致、
Taeheon。