This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在热复位后保留具有不同共享存储器配置的存储器范围

Guru**** 2553740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1428702/awrl6432-retain-memory-range-with-different-share-memory-config-after-warm-reset

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

您好!

我的客户今天进行了更多测试、发现  SH_MEM_CONFIG=0时、只有最后160K 存储器区域可用于热复位后的保留存储器。 您可以再次确认吗?

当  H_MEM_CONFIG=1/2/3时、TI 是否仍然是热复位后最后一个160K 存储器将保留内容? 如果没有、请提供不同共享存储器配置中 retain 存储器的详细范围吗?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 请允许我们的一位工程师与您联系、他是共享内存配置方面的专家。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    热复位后保留的内存可能仅限于闪存组3、如您引用的另一个 E2E 主题中所示。 如果您看一下运动和存在示例、有一个 SOC_memoryInit 将在程序再次启动时重新初始化共享存储器区域。 我将联系热复位团队、了解更多详细信息。 客户是否尝试过您提到的选项?

    谢谢!

    克林顿