This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:我想查看没有 MATLAB 的雷达图像(AWR1843BOOST + DCA1000EVM)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1428272/dca1000evm-i-want-to-see-radar-images-without-matlab-awr1843boost-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

工具与软件:

我使用 AWR1843BOOST + DCA1000EVM 并想查看雷达目标图像。
我没有 MATLAB。


我有三个问题。

(1)能否使用"mmWave Demo Visualizer"以简化的方式查看雷达图像?

https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer ver/3.6.0/

(2)我是否需要安装毫米波 SDK?

https://www.ti.com/tool/ja-jp/MMWAVE-SDK

(3)使用毫米波演示可视化工具时、LAN 电缆是否连接到互联网? 或者它是否会连接到 DCA1000EVM?

抱歉有一个基本问题。
请某人启迪我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 您能告诉我们您所面向的市场和终端应用是什么吗?

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我是一名研究人员、想要使用这种用于人类检测的雷达系统进行实验!
    首先、我想获得一个快速的雷达图像来检查雷达的性能、这就是我问这个问题的原因!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该项目是否以汽车应用为目标?

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在固定站点上运行。
    在此之前、我们计划在消声室进行实验。

    我想先获得数据、以确定我未来研究方法的方向。
    因此、我想使用最简单的方法尽快采集雷达图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道如何使用 WR1843BOOST + DCA1000EVM 轻松获取雷达图像吗?
    还是不可能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您能告诉我们、雷达图像是什么意思吗?  您是指距离多普勒热图吗?

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、谢谢你的答复。

    是的、我确信您是对的。 我想得到距离多普勒热图

    我可以使用毫米波演示可视化工具来实现这一目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您在图选择中启用了距离多普勒热图、那么您应该能够看到它。   

       

    请注意、距离多普勒热图是大量数据要通过 UART 传输。  为此、您需要显著降低帧速率、例如更改为每秒2帧。

    顺便说一下、您可以在 SDK 版本中的 Doxygen 文档中查看 OOB 演示输出。 您可以更改 SDK 版本名称以匹配您的下载版本。

    File:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html #output  

    此致!

    Zigang