This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:打开 TDC1000-C2000 GUI 时出错:"VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本才能修复错误。"

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1429311/tdc1000-c2000evm-error-opening-tdc1000-c2000-gui-the-vi-is-not-executable-the-full-development-version-of-labview-is-required-to-fix-the-error

器件型号:TDC1000-C2000EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 系列:

我在尝试打开 TDC1000-C2000 GUI 时遇到问题。 启动软件时、会出现一个弹出错误、内容为:

" VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本才能修复此错误。"

我不知道为什么会发生这种情况,因为我已经安装了必要的软件。