This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:错误:斜坡持续时间不足以进行捕获

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1843, DCA1000EVM, AWR1843BOOST, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1427094/awr1843boost-error-ramp-duration-is-not-enough-to-capture

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMIWR1843、IWR6843 、AWR1843

工具与软件:

问题报告: 斜坡持续时间不足以以200ksps 采集128个样本

 

产品:DCA1000EVM/AWR18xx   

问题说明:

主题:mmWave Studio 中的 ADC 采样速率配置问题

 

您好!

 

我目前正在与 mmWave Studio 合作、使用我的毫米波传感器配置远距离运行(70m)所需的参数。 我已按照指南配置了线性调频脉冲和其他相关参数、特别是将 ADC 采样率设置为11.414ksps、以适应所需距离。

 

不过、尽管我进行了配置、但我会遇到 ADC 采样率自动复位为200ksps 的问题。 这会导致出现一条错误消息、内容为:

 

"斜坡持续时间不足以以200ksps 采集128个样本。"

 

这种差异使我无法实现远距离检测的预期配置。 我已多次检查配置设置、并确认它们与 TI 估算器中建议的参数一致。

 

您能否提供有关如何解决此问题的帮助或指导? 非常感谢您对 ADC 采样率重置的原因或如何保持我所需的设置的任何见解。

 

请查找屏幕截图和输出窗口日志、以更好地了解问题

感谢您的支持!

 

[19:44:02][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[19:44:02][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:02][RadarAPI]:ar1.Disconnect ()
[19:44:02][RadarAPI]:ar1.calling_ate_DisconnectTarget ()
[19:44:02][RadarAPI]:ar1.4074ted() Calling_Is
[19:44:02][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\KarthikJami (ELD-IND)\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[19:44:02][RadarAPI]:打开电路板控制端口()
[19:44:02][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:03][RadarAPI]:ar1.FullReset ()
[19:44:03][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:04][RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[19:44:04][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:04][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[19:44:04][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:04][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
[19:44:04][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:07][RadarAPI]:ar1.Connect (34,921921600,1000)
[19:44:10][RadarAPI]:警告:已与波特率115200相连
[19:44:11][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[19:44:11][RadarAPI]:警告:尝试使用波特率921600连接
[19:44:12][RadarAPI]:ar1.4074ted() Calling_Is
[19:44:14][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("AR1642")
[19:44:14][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:14][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[19:44:14][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:14]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[19:44:14][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\KarthikJami (ELD-IND)\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[19:44:16][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr18xx_radarss.bin")
[19:44:17][RadarAPI]:下载 BSS 补丁 RPRC 二进制文件。
[19:44:18][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion ()
[19:44:18][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[19:44:19][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion ()
[19:44:19][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[19:44:20][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masterss.bin")
[19:44:21][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件..
[19:44:23][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion ()
[19:44:23][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
[19:44:24][RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
[19:44:24]收到 MSS 上电完成异步事件!
[19:44:24][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:27][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("AR1642")
[19:44:27][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:27][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[19:44:27][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:27]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[19:44:27][RadarAPI]:ar1.RfEnable ()
[19:44:27]收到 BSS 上电完成异步事件!
[19:44:27][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:27][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion ()
[19:44:27][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
[19:44:28][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion ()
[19:44:28][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[19:44:29][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion ()
[19:44:29][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[19:44:38][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、 1、1、2、1、0)
[19:44:38][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:40][RadarAPI]:ar1.LPModConfig (0、0)
[19:44:40][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:41][RadarAPI]:ar1.RfInit ()
[19:44:41]收到 RF Init 异步事件!
[19:44:41][RadarAPI]:时间戳、温度:13897、39;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1;SynthVCO2状态、更新:1 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新:1、1;HPFcutoff 状态、更新:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1 1;TxPower Status、Update:1、1;RxGain Status、 更新:1、1;TxPhase 状态、更新:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
[19:44:41][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:45][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig (513,1216644097、0)
[19:44:45][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:47][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[19:44:47][RadarAPI]:状态:通过
[19:44:48][RadarAPI]:ar1.LVDSLaneConfig (0、1、1、0、0、 1、0、0)
[19:44:48][RadarAPI]:状态:通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将配置放入 SensingEstimator 的"Advanced"选项卡中会显示几个问题以及我会使用哪些内容来验证配置。 除非您熟悉基本选项卡、否则我通常会避免使用此类低级评估。 我们还建议采样率至少为2000ks/s

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/

    我们使用此 TI 估算器 来计算和配置 mmWave Studio AWR1843BOOST 中的线性调频脉冲参数

    正如您所说的、估算器会错误地计算或计算这些值、您可以帮助我们计算远距离(70米)的正确线性调频脉冲参数吗?  

    如果您可以提供一些方法来计算或直接提供远距离的线性调频脉冲参数、也将受到赞赏.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于远距离、我会从其中一种远距离人员检测配置开始:
    C:\ti\ \source\ti\examples\chirp_configs Long_Range_People_Detection。

    在这里、您将找到50m 和100m 示例配置。 这是一个工业项目、对吗? 使用 AWR1843而非 IWR6843或 IWR1843是否有具体原因?

    此致、

    Pedrhom