This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:许多具有零点云和奇怪的点云集群的帧

Guru**** 2552100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1428267/iwr6843aopevm-lot-of-frames-with-zero-point-clouds-and-a-strange-cluster-of-pointcloud

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

我正在尝试 访问点云的质量。 为此、我将在雷达前方来回走动。  

1.我观察到,当我远离雷达时,有很多帧,可以忽略不计或没有点云
2.在我的跟踪背后有一个巨大的点云集群。 在每次迭代中、我都会得到一个不属于任何人类反射的点云集群。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您可以根据环境调整 CFAR 阈值、以增加点数(减小 CFAR 阈值)或减少点数(增大 CFAR 阈值)。  您看到的仪表组可能是由于其他具有高反射率的物体所致、因此我可以确定场景中没有其他元件会引起反射。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我还观察到另外一个现象、当我收集的数据中雷达范围内没有任何人员时、我看不到该集群。 它总是出现在人走在它前面的时候。 这对我来说很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您看到该集群时、它是否在移动?  由于封闭环境和信号强度的原因、它可能只是您、也可能是多路径反射。  您可以应用 TX 回退以降低信号强度、从而减少所看到的多路径反射。

    此致、

    Santosh