This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:TMDS273EVM 和 awr2243boost 闪存和毫米波演示版本未工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, UNIFLASH, TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1426581/awr2243boost-tmds273evm-and-awr2243boost-flash-and-mmwace-demo-visulaizer-is-not-working

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTMDS273EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在设计闪存、然后刷写 AWR2243BOOST、但无法正常工作。

这是 uniflash 的错误;

这是我根据 awr2243boost 和 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html 的用户指南进行的设置。一切都正确、但无法正常工作。

其次,如何使用   TMDS273EVM 中显示的设置,使用毫米波演示可视化工具 dev.ti.com/.../mmWave_Demo_Visualizer ver/4.4.0/。

我申请了第二代 SDK、但 TI 拒绝了。 能否共享观看演示所需刷写的映像文件?

BS、

DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyandeep:

    您在电路板上是否闪存了任何内容?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Animate:

    您能帮我解决这个问题吗?

    BR、

    DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyandeep:

    可以不使用 Uniflash 而尝试使用 python 脚本来在电路板上刷写? 用户指南中提供了详细信息。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试过、您能分享正确的 SDK 软件包吗、我只找到 st 版本的软件包吗?

    BR、DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyandeep:

    安装第二代 SDK、即 awr29xx。

    BR、

    Anand 的 Animesh