This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:需要获取有关使用哪种毫米波雷达传感器的建议

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1426709/awrl1432-advice-sought-on-which-mmwave-radar-sensor-to-use

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

您好! 这不是严格意义上的 AWRL1432发布。  

我是一个学生团队、正在研究半卡车安全产品。  这名学生主要承担工程责任、在学习和个人方面都很忙、因此我提议进行一些故障排除、了解哪种 TI 传感器可能是更适合我们使用的。 下面介绍了我们需要这些传感器做什么、希望从您的建议中获取哪种不同的 TI 产品最合适。  

  • 我们需要能够 检测分辨率为3厘米、范围为5米且视野宽广的半卡车。
  • 我们需要能够轻松与它进行通信(某种相对容易连接的开发板、 适合 Raspberry PI)
  • 在所有产品中、我们应该使用哪种 GHz 产品?

对于我们所需的非技术性描述、我们深表歉意。  

谢谢!

Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误您的时间、团队的人员将为您提供帮助。

    此致、

    萨米语