This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 + IWR6843AOPEVM -无法使用 CLI 工具、串行端口 CAN##39;无法读取任何数据

Guru**** 2019950 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1424892/dca1000evm-dca1000-iwr6843aopevm---unable-to-use-cli-tool-serialport-can-t-read-any-data

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM、、 UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

希望在使用 DCA1000CLI 进行故障排除时获得一些帮助。

我有一个 IWR6843AOPEVM 并将其直接连接到 DCA1000EVM。 我已经学习了 DCA1000EVM 快速入门指南、并确认在使用 mmWave Studio 时设置可以正常工作。  

但出于最终目的、我将通过 CLI 工具进行原始数据采集。 我一直在遵循 CLI 指南、但在应用程序中遇到有关 sendConfiguration 函数的特定错误。  

我收到的具体误差如下:

‘re:在"adline"的超时期间内未返回指定数量的数据。 "‘S端口"无法读取任何数据。 有关可能原因的更多信息、请参阅

使用包含时出错

第一个参数必须为文本

发送配置错误(第61行)

rawDataCaptureGUI_DCA1000CLI 中的错误(第38行)

MATLAB:string:MustBeCharCellArrayOrString

我尚未更改任何设置、因此我不确定为什么会出现这个错误。 我有2022b 运行时。 我将 IWR 刷写到演示二进制文件中、以便可以验证 COM4端口是否正常工作。 (这是配置文件的增强端口)。  

我还应该尝试什么? 这也会导致在日志文件中获取 No LVDS 数据错误。 不确定这是否相关。 我看到了一些其他的帖子像这个,但似乎没有人已经解决了。 感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无 LVDS 数据错误几乎总是意味着传感器未启动、这通常是由无效配置导致的。 考虑到发送配置时遇到的错误、这是合理的。 您能否在发送前向我发送 rawDataCaptureGUI 的屏幕截图? 如果您遇到问题、可以直接编辑 settings.txt、您将在同一目录中找到该文件、并将其设置为"4"。 确保未将其设置为"COM4"、而是设置为"4"。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我回到家中的电脑上时、会发送一个截图。 但确认 GUI 显示 COM4、而 settings.txt 文件显示仅4。 我确实使用了 COM4通过 Uniflash 刷写 demo.bin 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重新运行本文档、您能否尝试使用 chirp_configs 文件夹 中的 xWR6843_presenceDetection.cfg 并在 prebuild_binaries 中刷新 xwr68xx_mmw_demo.bin?  sendconfiguration.m 第61行在继续操作前查找"done"一词、如果未找到、则出错。  对于发送给传感器的每个配置参数行、传感器都会以"Done"进行响应、并提供适当的参数和预期值。 没有得到"完成"要么意味着其中一个配置参数被无效设置、要么当为错误的演示/器件使用错误的配置时、不存在该参数。  

    如果您仔细检查所有这一切但仍然困难、在对 sendconfiguration.m 中涉及错误的行添加注释后、从 GUI 文件夹内的源代码运行 GUI、然后重试、看看传感器是否启动。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 能够通过几个步骤解决此问题、不知道哪些是关键问题、因此我将在此处为将来的任何人列出。

    -重新刷新 xwr68xx_mmw_demo.bin  

    -在这样做的过程中,我翻转了所有的 SOP 开关在 IWR 关闭,以前我有第二个开关在最左侧的设置翻转了,而第四个开关在最右侧的设置翻转了

    -在 Matlab UI 中重新选择 presenceDetection.cfg

    立即执行所有这些操作会使一切正常运行、并使绘图结果符合预期。  

    我的一个后续问题是更广泛的。 我计划使用该传感器来跟踪近距离的运动。 我是否能够通过 cfg 文件执行所有的配置更改?或者在某个时候、我可能还需要在传感器中刷写自定义二进制文件? 在什么情况下需要自定义二进制文件。 一些雷达工具箱项目会要求您将不同的二进制文件刷写到传感器中。

    在我看来、cfg 文件应该具有足够的能力来修改传感器设置、但我仍在学习、

    NITIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你尼廷! 我现在将结束该主题帖。

    此致!
    耐特