This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:将 STM 加速计连接到 AWR1843BOOST

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1425703/awr1843boost-connect-stm-accelerometer-to-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我想通过 I2C 将 STM 加速计(Ais2ih)连接到 AWR1843BOOST 以读取其输出数据、并想知道在 AWR1843BOOST 上配置 I2C 的步骤。 如果可能、请提供一些用于 I2C 通信的示例代码

此致、

MIIT Prajapati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 您能告诉我们您所面向的市场和终端应用是什么吗?

    再次感谢、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 开发一些 ADAS 应用、并希望将加速计数据用作通过 I2C 输入到 AWR1843BOOST

    此致、

    MIIT Prajapati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自软件应用团队的人将会回复您。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 SDK 中提供了 i2c 驱动程序单元测试的唯一资源

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS \packages\ti\drivers\i2c

    谢谢你

    Cesar