This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:无法运行 mmWave Studio、Matlab 运行时引擎出错

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1424213/iwr6843aopevm-cannot-run-mmwave-studio-error-with-matlab-runtime-engine

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

我看过其他一些与此相关的帖子、但这些解决方案都没有奏效。 我已经下载了32位 MATLAB 运行时引擎、但仍然收到以下错误。 我要将 IWR6843AOPEVM 连接到 DCA1000以获取原始 ADC 数据。 我已经 重新安装了毫米波和 CCS、还有其他可以尝试的吗? 我看到 DCA1000 COM 端口和 IWR 端口、因此这似乎可以正常工作。 感谢你的帮助。

GM:构造函数
GM:2024年10月11日、星期五、23:35:50
Rstd。 发送("/Settings")
[23:35:51]
[23:35:51]###正在运行启动脚本:"c:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[23:35:51] RSTD。 SetAndTransmit (/Settings/Scripter/Display DateTime、"1")
[23:35:51] RSTD。 SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[23:35:51] Scripter ignored:尝试再次或在构建之前取消 Build()。
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClient.dll")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use"、"true")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use"、"false")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use"、"false")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use"、"false")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/AL Client/AL dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDLL"、"")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval "、"1")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[23:35:51] RSTD。 SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[23:35:51] RSTD。 传输("/")
[23:35:51] RSTD。 SaveSettings():保存到"C:\Users\nitini\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"的设置
[23:35:52] RSTD。 build ()
[23:35:52] RSTD。 SaveSettings():保存到"C:\Users\nitini\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"的设置
[23:35:52] RSTD。 传输("/")
[23:35:52] RSTD。 al_build()
[23:35:52] RSTD。 Al_LoadXml()
[23:35:52] RSTD。 传输("/")
[23:35:52] RSTD。 Al_Init()
[23:35:52] RSTD。 Clients_Build ()
[23:35:52] gm:init
[23:35:52] GM:已加载"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll"
[23:35:52] GM:1个来宾(s) init
[23:35:52] GM:1个模块初始化
[23:35:52] gm:2 tab (s) init
[23:35:52] RSTD。 Client_Load Toszml()
[23:35:53][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[23:35:53][RadarAPI]:状态:通过
[23:35:53]未安装 Matlab Runtime Engine
[23:35:53][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[23:35:53][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui'的类型初始化程序。 MatlabPostProcGUIClass'抛出异常。
[23:35:53]迹线:
[23:35:53] at MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor ()
[23:35:53](在 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String 上) PostProcess 路径)
[23:35:53][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[23:35:53][RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎。
[23:35:55][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[23:35:55][RadarAPI]:状态:通过
[23:35:55][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\nitini\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[23:35:55][RadarAPI]:错误:对象引用未设置为对象的实例。
[23:35:55]迹线:
[23:35:55] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion ()
[23:35:55]
[23:35:55]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[23:35:55]***脚本失败!***
[23:35:55]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[23:35:55]异常消息是:
[23:35:55]无法加载 DLL "clmcrrt8_5_1.dll":找不到指定的模块。 (HRESULT:0x8007007E 除外)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了这个问题-事实证明我的机器上还安装了2020版本的 Matlab。 卸载并安装2015运行时后、此错误已解决。