This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:磁感应测距工具

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1420864/drv5032-magnetic-sensing-proximity-tool

器件型号:DRV5032

工具与软件:

您好!

我计划在设计中使用 DRV5032、目前处于初始设计阶段。 我想使用 Magnetic Sensing Proximity Tool 来完成一些初始计算。

在设计工具工作表中、我看到了一个名为"传感器设置"的部分、其中包含选择电压或电阻器的选项。 我不知道这是什么意思。 您能帮忙解释一下吗?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    感谢您在传感器论坛发帖、欢迎来到 E2E。

    Magnetic Sense Proximity Tool 是我们仿真工具的旧版本。 我想为您介绍一下我们最新的仿真工具 TI 磁感应仿真器(TIMSS)。 TIMSS 可通过以下网址在线获取: webench.ti.com/.../design  

    简而言之、我们正在对 TIMSS 工具进行更新、因此您可能会在接下来的几天内看到器件输出图中的一些不同结果。 我建议暂时只关注磁通密度与距离的关系图。

    在 TI 磁感应仿真器(TIMSS)中、对于 DRV5032、在传感器规格选项卡下、您应该会看到用于选择仿真中使用的特定器件型号、应用的 Vcc 以及 Bop 和 BRP 规格的选项。 运行仿真后、施加的 Vcc 仅影响器件输出图上显示的电压电平、因为它会在输出为高电平时反映电压电平。

    如需更多信息、请访问 TIMSS 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slyu067/slyu067.pdf 、我们即将推出视频系列。 请在继续使用该工具时随时提出其他问题!

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我如何知道 TIMSS 工具的更新何时完成?

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、BRP 和 Bop 电平似乎太低。 是否应该将单位读作 T 而不是 mT?

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    我将在此处发布、以便告知您更新何时完成。

    器件的 BRP 和 BOP 级别是所做更新的一部分。 因此、我建议目前仅查看磁场密度与距离输出之间的关系图、并忽略器件输出图。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我计划在 PCB 的任一侧放置2个霍尔开关。 这是为了针对错误检测提供冗余。 磁体将面向 PCB 顶层的开关。 如果我注意磁体和底层开关之间的距离、并且路径中没有覆铜、那么这种拓扑是否可以工作? 底层开关是否也能很好地检测到问题? 还有什么需要我注意的吗?

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    现在应更新 DRV5032、以便在 TIMSS 中使用。

    TIMSS 允许向仿真中添加多个传感器(最多6个)、以便您可以对所述的配置进行仿真。 只需添加两个 DRV5032传感器、并根据需要放置它们以及磁体运动即可。 由于 Z 方向的偏移、每个器件激活的确切点可能略有不同、但这可以在仿真中进一步研究。

    此致、

    Jesse