This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:用于降低 HPBW 的波束形成

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1417558/awr1843boost-beamforming-for-reducing-the-hpbw

器件型号: AWR1843BOOST

工具与软件:

您好论坛!

AWR1843BOOST 上的方位角 HPBW 非常宽、并且不能很好地与我们的远处壁检测应用保持一致。 是否有可能通过波束形成来降低 HPBW。 附图是我打算实现的目标。 这张照片摘自 Math works 中的 MIMO 雷达文档。 根据波束形成背后的理论、我必须同时在方位平面中启用 Tx 天线。 我如何在软件中实现这一点?

此外、据我所知、BPM-MIMO 具有很好的用途、它可以同时从 Tx 天线进行传输、并且还可以提供精细的角分辨率。 但是、如果我们对角分辨率根本不感兴趣、目的只是降低 HPBW 并使用单个 Rx 天线接收反射信号、那么这种情况会如何变化。

请参考

此致

Maaz Ali Awan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在请等待02天。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maaz:

    感谢您的耐心。 请在下面找到我的回复:

    1. 您可以在 AWR1843BOOST EVM 用户指南中找到合适的天线方向图、如下所示:
    2. 您还可以参阅雷达工具箱中提供的 MRR 波束控制示例、了解有关实现更窄波束宽度的更多信息。

    如果还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生!

    只要我们朝着正确的方向前进、就不存在任何等待问题。  

    感谢您的答复。  

    1.我已经了解 AWR1843BOOST 用户指南中的辐射图。

    2.我也知道 MRR 波束控制示例,但我需要在辐射模式上有一些清晰的说明。 2λ 天线彼此间隔2 μ m、因此辐射方向图中将具有多个光栅叶、而不是中心中的单个主波瓣。 检查我的原始文章的附加图片中的"Tx Pattern"。  

    我拍照的 MATLAB 中的文档表明、能够创建包含8个接收天线(具有2个 Tx 和4个 Rx 物理天线)的虚拟天线阵列的 MIMO 雷达可解决此问题。 根据我的理解、如果我使用2个 Tx-R 4x BPM-MIMO、那么 HPBW 将会降低、并且叶片光栅问题将会得到解决?  

    如果我想要2 Tx- 1 Rx 配置、其中的目标是使用2个 Tx、这只会减少 HPBW 和唯一的01个接收器链、从而将 计算延迟保持在最低限度、该怎么办? 考虑到光瓣问题、这可能不存在。  

    我在这方面需要您的指导、因为我没有紧凑型天线测试范围(CATR)来表征77GHz 频率下的辐射方向图。 我所依赖的就是 MATLAB 仿真。

    请引导我完成此挑战。

    此致

    Maaz Ali Awan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我可以在 MATLAB 进行仿真、得到的正是这个。 将此蓝色曲线与原始帖子中图片的蓝色曲线进行比较。 您对仿真结果的评论是非常有吸引力的。

    此致

    Maaz Ali Awan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    此致