This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:可使用 IWRL6432BOOST 手势功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419877/iwrl6432boost-iwrl6432boost-gesture-function-is-work

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432BOOST

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在 radar_toolbox_2_20_00_05/tools/visualizers 中使用 AWRL6432BOOST EVM 测试手势识别项目。

但 Gesture_Recognition 演示函数不起作用。

您能否提供*。 然后再次对其进行测试。

BR

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    很抱歉耽误你的时间。 能否详细说明一下该演示无法正常工作? 发送配置文件后演示是否根本没有运行? 或者它似乎正在运行但无法正确检测手势?

    您是否还可以确认是否已使用以下位置的预编译二进制文件刷写电路板:radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\radi\xWRLx432_rebuild_binarys\xwrl6432_gesture_recognition_demo.appimage Gesture_Recognition Gesture_Recognition

    应使用的配置文件位于: Gesture_Recognition radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\xWRLx432_chirp_configs\gesture_recognition_2m_xwrl6432.cfg Gesture_Recognition

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Josh

    感谢你的帮助。 我使用的是"xwrl6432_gesture_recognization_demo.release.appimage"。

    但其他演示功能(人员跟踪)不起作用。

    我需要为跟踪人员添加 flash "motion_and_presence_detection_demo.release.appimage"

    如何将两个*。appimage 组合到 IWRL6432BOOST EVM?

    BR

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    没问题。 目前、我们还没有手势识别功能和人员跟踪功能组合到一个图像中的示例。 我们有一个示例允许您在闪存中的不同分区加载多个.appimage 文件、并快速选择复位时要加载的映像。 此示例使用次级引导加载程序(SBL)的修改版本。 此处提供了用户指南链接。 请看一下、是否满足您的需求。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    您是否有关于人员跟踪*。cfg 文件描述的详细文档?

    我想修改以下参数、以实现人员跟踪的准确性

    sensorStop 0
    channelCfg 7 3 0
    chirpComnCfg 16 0 128 4 28 3
    chirpTimingCfg 6 32 0 40 60
    frameCfg 2 0 200 64 100 0
    antGeometryCfg 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
    guiMonitor 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Sigma 处理器配置16 8 3 2 8 8 1 0.3
    cfarCfg 2 8 4 3 0 8.0 0 0.5 0 1 0 0
    aoaFovCfg -60 -40 40.
    rangeSelCfg 0.1 7.5
    离合器拆卸1.
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
    adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
    ADCLogging 0
    LowPowerCfg 0
    factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
    boundaryBox -1.5 1.5 0 2 0 2
    sensorPosition 0 0 1.2 0 0 0
    StaticBoundaryBox -3.5 3.5 0 5.5 0 3.
    gatingParam 3 2.5 2 8
    stateParam 3 50 100 5 300
    allocationParam 1 3 0.1 1 1 100
    maxAcceleration 2 2 0.4
    trackingCfg 1 2 100 6 61.4 191.8 100
    presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3.
    波特率1250000
    sensorStart 0 0 0 0 0

    BR

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    有。 请参阅 SDK 中的这两个 pdf 指南。 这两本指南均说明了.cfg 文件命令及其对处理链不同部分的影响。 他们还讨论了在调整配置参数时需要牢记的任何权衡或其它注意事项。  

    {mmw_SDK5_install}/docs/sdk.pdf Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide

    {mmw_SDK5_install}/docs/sdk.pdf Motion_Presence_Detection_Demo_Group_Tracker_Tuning_Guide

    此致、  

    Josh