This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM - GUI 下载问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1413332/tdc1000-c2000evm-tdc1000-c2000evm---gui-download-issues

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

工具与软件:

早上好、

我们已经尝试安装文件 TDC1000-C2000EVM GUI v.1.2.0.83、但遇到一些问题。

  当 我们尝试打开 GUI 窗口时、会看到这条消息:

您能支持我们吗?  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将您的问题发布到传感器论坛。

    有关如何解决 GUI 运行时错误的信息、请参阅下面常见问题解答的问题3.10:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/724028/faq-tdc1000-everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq 

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    我按照指示操作、但遇到了另一个问题。  
    当我连接到 COM 端口时、将显示此弹出窗口:

    因此我进入了"调试"选项卡、点击"更新固件"按钮、可以看到:

    哪个是演示板 TDC1000-C2000EVM 上的 BSL 按钮(S3)? 有一个名为 SW1的按钮、但在我按下它时不起作用。
    如果没有按钮、我将无法升级固件。

    您能支持我们吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据下面链接的这些先前线程、我们不支持通过 TDC1000_C2000EVM GUI 更新固件的功能。 即使使用基于以下线程的较旧固件、您也可以进行评估。

    "很抱歉、我们不支持 TDC1000_C2000EVM GUI 更新固件的功能。 您可以通过两种不同的方式更新固件:
    a)使用 CCS:您可以使用安装文件夹下的 CCS 项目文件找到 TDC1000_C2000EVM 固件源代码
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_C2000\Firmware
    B)使用 C2Prog 等闪存编程工具。 可通过以下链接免费下载
    www.codeskin.com/c2prog-download

    无论哪种方式、您都需要 XDS100v2软件狗
    www.ti.com/.../tmdsemu100v2u-14t"

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/457223/cannot-update-tdc1000-c2000evm-firmware-through-gui 

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/704182/tdc1000-c2000evm-cannot-update-tdc1000-c2000evm-firmware-through-gui

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/528915/firmware-revision-update-requirement 

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试对 TDC1000-C2000EVM 以及2 MHz (连接到 TX1引脚和 GND)上的传感器进行评估。

    如果换能器在 空气中或接触金属表面、情况不会有太大变化。  

    在下面的图片中、设置(我不确定你是否能看到 pic 中的值)和我们得到的结果:  

    TX_FREQ_DIV:4
    NUM_TX:16个脉冲
    NUM_AVG:4个周期
    NUM_RX:1
    VCOM_SEL:内部
    MEAS_MODE:TOF 测量
    EXT_CHSEL:禁用
    CH_SEL:CH1 (TX1)
    阻尼:已禁用
    TOF_MEAS_MODE:模式0
    CH_SWP:启用
    FORCE_SHORT_TOF:启用

    虽然图片中的固件版本不同(我认为是错误)、但我们有1.42版。 我们无法更新它。

    我们尝试了很多次。 我们只有随机信号(如噪声)才具有合理的值。

    您能给我们一些指示来解决这个错误行为吗?

    谢谢!

    此致

    Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgia、

    感谢您提供信息。 您是否尝试过在设备上更改计时确认? 请记住、器件仅在配置的 Listening 窗口期间侦听回波。

    此外、您是否有两个换能器连接到每个 RX 通道? 您确实启用了通道交换、因此这意味着器件将在一个通道上发射信号并在另一个通道上接收信号。 阈值也是极低的、因此我建议现在增加该值、以确保器件不会仅基于噪声生成 STOP 信号。

    我最后要问的一个问题是、您将在水或空气等应用中使用 TDC1000的介质类型是什么? 应用类型是什么? 如果你要通过一个水箱传输,请确保正确地连接传感器到感谢。

    此致!

    Isaac