This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:了解 rlRfGetTemperatureReport 函数及其对应用性能的影响。

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1421088/awr1843boost-understanding-of-rlrfgettemperaturereport-function-and-its-effect-on-application-performance

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我一直在尝试将 rlRfGetTemperatureReport 函数与 MRR 实验集成、如本 线程中所示 。 然而、当使用大量目标对象在现场测试实验室时、实验室经常会崩溃。 如果我增加帧间处理时间、这些崩溃会不太频繁、尽管仍然会发生。 我对调用该 API 的时序要求很好奇。 经过进一步调查、我发现 rlRfGetTemperatureReport 函数使用 rlDriverExecuteGetApi 函数来执行 API、该函数又会调用 rlDriverCmdInvoke。 此 API 尝试 在写入 outMsg 之前锁定 globalMutex。 如果 globalMutex 不可用、它将等待它变为可用。 我的问题是、该等待状态是否也会阻止整个应用程序?

/*如果互斥锁失败、则返回错误代码*/
     如果 (rl_RET_code_OK !=  rl_driverData.clientCtx.osiCb.mutex.rlOsiMutexLock
     (&(RL_driverDataglobalMutex )、(rlOsiTime_t) RL_OSI_WAIT_FOREVER )
    {
       /*如果 MutexLock 返回非零值,则将其视为错误并
         将错误代码设置为 RetVal */
        retval  = RL_RET_CODE_RADAR_OSIF_ERROR;
    }
     设计
    {…
PS-我在没有此 API 调用的情况下现场测试了该实验、但不会崩溃  
注意这是 我第二次发布问题,因为现在我无法跟进上一篇文章.  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="575257" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1421088/awr1843boost-understanding-of-rlrfgettemperaturereport-function-and-its-effect-on-application-performance 我的问题是、这个等待状态是否还会阻止整个应用程序?

    它会阻止与雷达子系统的通信。 该 API 调用只能在互斥量释放后执行。 最后一次 API 调用可能已锁定互斥量、并且尚未释放、因为通信可能未完全结束。  

    我不会将使用 RSS 的通信作为整个应用程序、而是作为应用程序的一个子部分。 所以、在互斥量释放之前、这部分将被阻止。  

    有关消息传递协议的更多详细信息、请参阅 ICD (接口控制文档)。

    谢谢!

    Pradipta。