This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何从 AWR1843BOOST 捕获原始数据

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419972/awr1843boost-how-to-capture-raw-data-from-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我正在研究 AWR1843BOOST、我想从 AWR1843BOOST 捕获原始数据、您能告诉我如何捕获原始数据吗? 或者,我应该使用哪个现有的演示应用程序来获取原始数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 dca1000与升压板结合使用进行采集。 用户指南中应提供相关信息。

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shareef 的快速响应。

    还有一点、我不想使用 DCA1000。 我能否从 automatic_paraking_demo_18xx_dss、automatic_demo_18xx_MSS  模块以及 任何其他演示应用获取所有检测数据(所有反射点都来自一个对象、而不是一个对象的一个点)? 由于此应用程序在 AWR1843BOOST 上运行并提供检测到的物体,因此它的输入必须是雷达原始数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要 捕获 ADC 原始数据、您需要具有一个 DCA1000。 要使用可视化工具了解数据格式、请参阅以下用户指南。 但是、您可能需要了解数据的格式并开发脚本来解析数据。   毫米波演示可视化工具用户指南(修订版 C)(TI.com) 

    您还可以参考以下主题:  AWR1443BOOST:无法使 parseTLV.py 正常工作-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Aydin