This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419117/awr6843aop-awr6843aop

器件型号:AWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我将使用硬编码配置示例来生成线性调频脉冲参数。 我使用此 GUI: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/ 生成如下所示的这些参数。

我尝试运行此程序并继续得到此错误代码: 错误: MmwDemo_RFParser_parseConfig [错误:-50013]

我发现错误代码的意思是"错误代码:没有为给定的旧帧或子帧找到有效的 profileCfg"、如下图所示。

我对这意味着什么以及为了解决这个问题应该改变什么感到有点困惑。 我还将在发生错误时连接 putty 终端和控制台。

   

请告诉我您可能有任何建议。 感谢你的帮助。

此致、

Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您通过 E2E 分享您的问题。 请允许我们在一天左右的时间内作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    在移至硬编码版本之前、您是否能够使用演示可视化工具并成功加载和运行此配置?

    谢谢!

    克林顿