This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:用于 ESP-IDF 的雷达传感器示例代码

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419518/awrl6432-example-code-of-radar-sensor-for-esp-idf

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

大家好、我有采用 ESP32开发的项目、我知道这款雷达传感器可以与 ESP32配合使用吗?  

如果可以、您能否提供示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youong:   

    请给我们提供一天的时间来与您联系。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何示例代码、但您能否提供 ESP32如何与 AWRL6432连接的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数使用 UART、I2C 和 SPI 通信,它是否可以与雷达传感器通信?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yoong、

    它应该可以通过任何这些通信方式与 ESP32连接、因为 AWRL6432支持所有这些接口。 虽然我们没有用于与另一个微处理器通信的示例代码、但我建议查看 MMWAVE-L-SDK 中 I2C、SPI 和 UART 的相应外设驱动程序示例。

    您可以在 Resource Explorer 毫米波 L SDK xWRL64xx 用户指南 的"Examples and Demos"->"SOC and Board Peripheral Drivers"下找到不同外设驱动程序示例的文档。 如果您可以下载并在本地安装本用户指南、也可以在 MMWAVE-L-SDK 的顶级文件夹中以 README_FIRST_xWRL6432.html 的形式找到它。

    如果您有任何其他问题、请告知我们、但请事先浏览文档。

    此致、

    Kristien