This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419904/awr1843boost-power-supply

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好、工程师

很抱歉打扰您、 我不小心将锂电池组(12V)直接插入到 AWR1843boost 板上大约3-4秒、我想知道该板是否烧毁?

TI 是否提供硬件保护? 我的 AWR1843BOOST 板无法工作、目前、第一个猜测应该是硬件问题、如何从硬件维修?

此致、

Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是电路板烧毁。 1843升压板专为5V 输入而设计。

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请如何修复电路板?  

     1843升压板上是否有保护电路?  ?我可以更换一些器件

    另外、为了找出 所有断电的损坏器件、 您能详细介绍一下 PCB 中1843boost 电源电路的细节吗?

    此致、

    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查当您连接5V 输入时、5V 和 NRST LED 是否通电。  

    降压转换器将5V 转换为3.3V。 请探测此降压转换器的输出、以确保获得的是3.3V 电压  

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  、降压转换器 Δ?在这里

     您能不能算出转换器所在区域的位置?

    [报价 userid="511577" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419904/awr1843boost-power-supply/5440455 #5440455"]降压转换器将5V 转换为3.3V。 请探测此降压转换器的输出以确保获得的是3.3[/报价]

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将在 EVM 网页上找到 EVM 原理图和布局。 如果您在查找时遇到困难、请告知我们。  

    另外、请确保 VBGAP 正在启动并且 XTAL 正在发送正确的时钟。

    谢谢!

    E. Shareef