This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:将毫米波传感估算器最大距离与实际测试进行比较

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1410693/awr1843aopevm-compare-a-mmwave-sensing-estimator-max-range-with-a-real-test

主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVMAWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我想知道我是否可以信任毫米波传感估算器的结果?

我从 AWR1843AOPEVM 等网站搜索具有明确提及的完整配置参数的测量测试数据、以便将其与毫米波传感估算器的结果进行比较、但未找到。

我看到汽车 AWR1843BOOST EVM 的最大测试距离为150m。 但我找不到它是清晰的配置参数,例如雷达截面,测量速率, SNR ,... 您能不能为我提供帮助、并介绍一下具有清晰配置数据的测量测试、我可以将其导入到毫米波传感估算器中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请在下面找到我的回复:

    1. [报价 userid="532800" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1410693/awr1843aopevm-compare-a-mmwave-sensing-estimator-max-range-with-a-real-test 我想知道我是否可以信赖毫米波传感估算器的结果?是的。 您可以信任他们。
    2. 我不确定我是否能理解你在这里提出的问题。 您是否在寻找一些测量数据或某种参考配置来生成某种数据?
    3. 您可以参考此文档、进一步说明如何根据您的检测用例设置您的配置。
      1. www.ti.com/.../swra553

    此致、

    Kaushik