This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:mmWave Studio 2.1.1.0中的 PostProc 与 rawDataReader.m 之间的比较

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1419655/iwr6843isk-ods-comparison-between-postproc-in-mmwave-studio-2-1-1-0-and-rawdatareader-m

器件型号:IWR6843ISK-ODS

工具与软件:

尊敬的各位同事:

我 通过 IWR6843ISK-ODS + DCA1000和 mmWave Studio 2.1.1.0编写 adc_data.bin。

然后、我将 通过 mmWave Studio 中的 PostProc 处理 adc_data.bin、并获取时域和第一个 FFT (距离剖面)的图片:

然后、我 通过处理 adc_data.bin

.../mmwave_studio_02_01_01_00/mmWaveStudio/MatlabExamples/singlechip_raw_data_reader_example/rawDataReader.m

使用  debugPlot = 1并获取相应的图片:

我看到时域图片的等式、但距离配置文件的差异。

您能否解释哪种距离曲线是正确的?

是否有类似在  mmWave Studio 2.1.1.0中获取距离曲线的脚本 ?

此致、

Grigor Mardiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    ADC 数据中的最后几个样本非常高、我建议您增加 ADC 启动时间并检查它是否消失。  

    借助高跳变、如果应用不同的 FFT 窗口、您可能会看到不同范围的 FFT 输出。   

    我建议调整 ADC 启动时间、直到 ADC 数据的高跳变消失。  

    此致!

    Zigang