This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:MCAN 模块如何取消初始化。

Guru**** 2542550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1418764/awr2944-mcan-module-how-to-deinit

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

   SDK 版本:mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02

   我将开发第二个引导加载程序函数。 路径 mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\examples\drivers\boot\sbl_qspi\awr294x-evm\r5fss0-0_nortos 的参考示例代码。

   我想在引导过程结束之前解初始化 MCAN 模块。 但我无法在 以下路径找到任何有关 Init mcan 的 API:mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\source\drivers\mcan\V0。    文件 mcan.c  

  是否可以取消初始化 mCAN 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coonon:

    我们通常使用 Driver_close()函数来取消所有实例的初始化。

    BR、

    Anand 的 Animesh