This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:如何使用 IWRL6432AOPEVM 验证 SPI

Guru**** 2550870 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1418604/iwrl6432aopevm-how-to-verify-spi-using-iwrl6432aopevm

器件型号:IWRL6432AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们已经测试了 UARTA 和 RS232_TX/RX (UARTB)以供下载、但仅限于此

RS232引脚工作。  查看 TI 的论坛后我们发现它仅支持 RS232_TX/RX。

e2e.ti.com/.../iwrl6432aop-can-we-use-the-2nd-uart-port-for-burning-binary-fw-image-into-qspi-flash-instead-of-using-rs232_tx-rx-port

因此、我们将通过 AOPEVM 上的 FTDI (SPI-USB)接口测试 SPI 接口。 但它也无法进行映像下载。

SPI 引导/下载是否需要第二个引导加载程序(SBL)? 我们应如何使用 IWRL6432AOPEVM 进行验证?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您可以使用 MMWAVE-L-SDK 中的 SPI_BOOT 示例来验证通过 SPI 进行了引导。  请查看中的示例 有关更多信息和源代码。  SPI 引导/下载不需要 SBL。

    此致、

    Santosh