This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1417815/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我有一个关于温度传感器参考手册中的公式的问题。 在第2.2.5章中、公式用于1.4V 基准电压。

这些公式也可用于3.3V 基准电压吗?

此致、
Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 您只需将 Vsample 基准从1.4V 更改为3.3V。

    对于 Vtrim、需要使用1.4V 作为基准、使其保持相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊森!

    数据表中 TSTRIM 和 TSC 的 mspm0g3507微控制器的值 为基准电压 VDD = 3.3V

    在参考手册中、公式中的值为1.4V 基准电压

    我在 LaunchPad 上测量 ADCCODE = 800 (基于12位模式和3.3V 基准的 ADC 结果代码)

    而我读取的 TEMP_SENSE0.DATA = 797  (基于12位模式的 ADC 结果代码、使用3.3V 基准)

    您所说的操作只会将 VSAMPLE 值替换为3.3V、而不会更改 VTRIM 基准电压意味着  

    VSAMPLE =(3、3V/4096)*(800 - 0、5)= 064412V

    VTRIM =(1、4V/4096)*(797 - 0、5)= 02722V

    TSAMPLE =(1/- 00018)*(064412 - 02722 )+30 =-176 °C (这使绝对没有意义)

    不过、这会替换这两个公式中的基准电压  

    VSAMPLE  =(3、3V/4096)*(800 - 0、5)= 064412V

    VTRIM  =(3、3  /4096)*(797 - 0、5)= 06417V  

    TSAMPLE  =(1/- 00018)*(064412 - 06417 )+30 = 28 °C (这更有意义)

    因此、请根据参考手册中的公式进行说明。 :)

    还有一个旧的固定片缝线不需要 校准。 我正在读取 TEMP_SENSE0.DATA = 750、因此 TSAMPLE 不准确、因为 VTRIM 不准确。 在数据表中关于贝奇74它说 X 代表实验硅。 这到底是什么意思?  

      

    此致

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表、而非 TRM。 它低于3.3V 而不是1.4V。 您还可以在最新的 SDK 中找到参考代码。

    对于 X、表示该器件适用于早期客户、而不是 RTM。