This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何校准 AWR1843BOOST 电路板并增加辐射功率?

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1414699/awr1843boost-how-to-calibrate-the-awr1843boost-board-and-increase-the-radiated-power

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好、工程师

我想知道 如何校准 AWR1843boost 电路板并增加雷达电路板的辐射功率?

我将 TI 的 pre-bulit bin 文件下载到雷达板上、如下所示。 但它的辐射似乎不够远、

因为它只有大约5或6米远,超过距离,没有任何回波毫米波雷达。

 因此我要校准电路板并提高 awr1843boost 电路板的性能。

此致、

Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与我们分享您使用案例的更多信息。

    雷达传感器是可配置的。 通过毫米波 SDK OOB 演示、您应该能够检测到距离~40m 的汽车。

    对于较大的距离、应考虑使用 TI 雷达工具箱中提供的 MRR 演示

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉打扰您了。 我使用 AWR1843BOOST 雷达板、并使用 mmWave Studio2.1.1.0下载雷达板中的预编译 bin 文件。  

    我想知道下图中的雷达配置文件,它使用什么模式? AWR1843BOOST 的最大距离是多少?

    实际上、我想使用您建议的 OOB 演示和 MRR 演示来实现雷达目标测距和 DOA 测量、以便找出此预构建的 bin 文件与 OOB 演示和 MRR 演示之间的性能差异。

    此致、

    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在上图中、您好像使用的是 mmwavestudio、用于捕获原始数据。 它不用于运行开箱即用演示/处理链。 如果您希望运行 OOB、可在此处找到它的演示  

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_01_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw

    用户指南中提供了运行说明。 用户指南还介绍了如何编辑和更改配置文件配置以获得更好的范围

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_01_00-LTS \docs

    如果要继续使用 mmwavestudio 捕获原始数据、可以在 lua 脚本中更改配置文件配置。 如果这是您第一次接触 TI 雷达、我建议您使用开箱即用的演示。 您可以使用感应估算器(下面的链接)第二个选项卡来配置线性调频脉冲、从而获得您想要查看的最大距离  

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/

    以下文档介绍了线性调频脉冲配置参数和物理线性调频脉冲特征之间的关系

    www.ti.com/.../swra553a.pdf